This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953输入纹波异常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012361/ads7953-input-abnormal-ripple

器件型号:ADS7953

大家好、

我的客户发现使用 ADS7953 时,当输入电压接近“0V”时,输入将出现纹波,如下图所示。 但是、对于其他通道非"0V"输入、纹波消失。 是否会获得更多详细信息、但只需检查是否对团队的潜在原因有任何初步想法?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    附加了更多详细信息 e2e.ti.com/.../ADS7953-Questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这是在 PCB 上还是包括有线连接?  

    我发现通道0、1和4、5显示这一情况很奇怪、但位于两对之间的通道2、3没有显示。 通道0、1和4、5之间的源是否在设置中的某个位置相互耦合?

    客户提到移除了 GPIO 功能、但是没有任何受影响的通道连接到多路复用器。  

    要求客户在一次更改一个方面、以隔离并查找来源。  

    当 ch0处的输入为低电平时、它是否在 ADC 未采样时显示纹波? 这意味着纹波仅在 ADC 采样时出现?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的反馈。 它在 PCB 上进行测试、未进行有线连接。  

    CH0、1、4、5显示了这一点、因为输入通道上没有输入电压、它们尝试添加一些电压、然后发出恢复信号。  

    客户尝试断开输入和 ADC 通道之间的连接、这意味着 ADC 通过下拉电阻器直接拉低、但仍然可以看到问题。 如文件中所述、如果通道未采样、则纹波也会恢复。

    请参阅案例3、即它们仅对 CH0进行采样、您可以看到 CH1、4、5纹波全部恢复。

    还有其他意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    在 ADC 采样期间、可能会对输入电压产生此类影响、尤其是在输入源没有驱动缓冲器的情况下。 这是 由 ADC 使用的开关电容器电路造成的。

    如果输入在采集时间内稳定至预期电压、则这应该是正常的。 客户可以在模拟输入端添加一个电容器、以显示纹波减小。 电容器将有助于为 ADC 开关电容器电路充电。  

    请注意、确保没有输入悬空、这将使其易受噪声影响  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我们发现根本原因是、在 超出 Vref 范围的限制范围内还有其他通道输入、并且我们确保其处于限制范围内且问题已得到解决。 对此有任何评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    此讨论已离线进行。 以关闭此主题并提供注释。  

    该器件内部有一个多路复用器、所有输入都连接到同一个多路复用器、尽管一次只有一个输入连接到 ADC。

    当一个模拟输入超过 AVDD 时、器件内部的保护二极管将导通。 然后、这将把所有输入电压驱动为高电平。

    例如、如果一个通道保持悬空、则该通道引脚上的电压将跟随二极管电压。 如果一个通道上连接了运算放大器、则会看到电压略有增加。

    模拟输入电压不应大于器件电源、这违反了最大绝对值 如果这是可能的故障情况、则应实施保护方案

    此致

    Cynthia