This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:ADS5482输入引脚的前端电路

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012900/ads5482-front-end-circuitry-for-input-pins-of-ads5482

器件型号:ADS5482
主题中讨论的其他器件:LMH6553THS4541

您好 TI 团队  

如果我将 LMH6553差分输出连接到 ADC 输入、前端电路将是什么样的? 我的信号带宽为20MHz、ADC 的采样频率为105MHz。  

PFB 图像、请检查它是否正常?

此致、  

Balvan Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    是的、这应该是稳定的、因为100欧姆电阻器的作用是将 ADC 的容性负载与放大器隔离(放大器输出上过多的容性负载将导致振荡。 请参阅这篇文章-运算放大器为什么会振荡)。 确保将 VCM 电容器(.1uF)尽可能靠近 ADC 放置、同时也在 LMH6553处放置一个电容器、以获得最佳效果。 此处 提供 了一个用于下载 ADC364xEVM 原理图的链接、其中包括使用 THS4541的全差分放大器选项。 在为您的应用设计前端时、您可能会发现这是一个有用的参考。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢