This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:在/RST 从 L 转换到 H 后、RVS 引脚电平不会 n#39;t 从低电平变为高电平

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012999/ads8699-rvs-pin-level-doesn-t-go-high-from-low-after-rst-transition-from-l-to-h

器件型号:ADS8699
主题中讨论的其他器件: ADS8681

 大家好、

 我的一位客户正在评估他们自己电路板上的 ADS8699、以获取他们的新产品。

 在评估中、他们发现在/RST 从 L 转换到 H 后、器件 RVS 引脚电平不会从低电平变为高电平

 器件数据表(文档编号:SBAS777B)在第39页的7.4.2.1复位状态中说明如下。

"为了退出任何复位状态、 RST 引脚必须在 CONVST/CS 和 SCLK 保持低电平时被拉至高电平。

延迟 TD_RST_POR 或 TD_RST_APP 后 、器件进入 ACQ 状态、RVS 引脚变为高电平。"

 客户向 ADS8699发送了1us 低/RST 脉冲(tr/tf=3ns),并且在 加电后 CONVST/CS 和 SCLK 保持低电平。

 但之后、RVS 没有从低电平变为高电平(保持低电平)。  

 您是否知道 RVS 信号为什么不变为高电平?  

 此外、客户在加电后 CONVST/CS 保持高电平、向 ADS8699发送了低/RST 脉冲。 然后 RVS 升高。

 如果您知道这种现象的原因、您能告诉我吗?

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您的客户在进行实验时选择了什么输出协议? 在向 ADC 发送/RST 低电平脉冲之前、CONVST/CS 和 SCLK 是否保持高电平或低电平? 或者它们通过./RST 脉冲一起变为高电平或低电平? 我认为这应该是第一个发言,但我想确认。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dale、

     非常感谢您的回复。

       他们在 ADS8699上电后发现了这种现象。

     它们没有通过 SPI 写入任何数据。 因此、器件的所有内部寄存器都是默认值。  

    >在向 ADC 发送/RST 低电平脉冲之前,CONVST/CS 和 SCLK 是否保持高电平或低电平?

    ->是的、在  将/RST 低电平脉冲发送到 ADC 之前、CONVST/CS 和 SCLK 两个信号都保持低电平。

    >或者它们通过./RST 脉冲一起变为高电平还是低电平?

    ->否  在/RST 电平瞬态期间、CONVST/CS 和 SCLK 保持低电平。

     请给我回复。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    当 CS 保持高电平时、RVS 反映内部 ADCST 信号的状态。 在客户的第2个实验中、ADC 从复位进入 ACQ 模式、因此 RVS 变为高电平。

    当 CS 处于低电平时、RVS 的状态取决于输出协议选择。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dale、

     非常感谢您的支持。

     我认为 ADS8699具有4种类型的 SPI 协议、SPI-00-s、 SPI-01-s、SPI-10-s 和  SPI-11-s

     此外 、在器件加电后选择 SPI-00-s。

     是器件数据表中的以下句子、

    "为了退出任何复位状态、 RST 引脚必须在 CONVST/CS 和 SCLK 保持低电平时被拉至高电平。

    延迟 TD_RST_POR 或 TD_RST_APP 后 、器件进入 ACQ 状态、RVS 引脚变为高电平。"

     选择 SPI-00-s 时不应用于器件?

     请给我回复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    应将其应用于 SPI-00模式、但数据表未明确说明。 在正常的 CONVST 操作和没有复位的情况下、RVS 是否正确?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dale、

     非常感谢您的回复。

     请问以下几点?

     如果回答" 正常的 CONVST 操作和不复位时 RVS 是否正确?" 是的、您的答案是什么?

     您能说这句话 "为了退出任何复位状态、 必须通过 CONVST/CS 将 RST 引脚拉至高电平

    并且 SCLK 保持低电平。  延迟 TD_RST_POR 或 TD_RST_APP 后 、器件进入 ACQ 状态、RVS 引脚变为高电平。"  

      选择 SPI-00-s 时不应用于器件? 还是这句话不正确?  

     是否有其他导致客户所说现象的设置?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    数据表中的描述可能不正确。 我向您提出问题的原因是、确保错误信息仅与重置或正常操作相关。 我正在检查是否可以设置工作台进行检查。 您对我的问题的回答是"是"吗?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的大力支持

    我询问客户、他们是否已确认 RVS 瞬态时序在正常的 CONVST 操作下是否正确

    当/RST 低电平脉冲为输入或无输入时。

    但由于某种原因、他们尚未对其进行检查、现在无法确认。

    然而、它们已经确认、加电后 RVS 的第一个上升沿时序在 CONVST/CS 的第一个上升沿之后为1.3ms。

    RVS 时序不会改变、无论是否具有/RST 低脉冲输入。

    他们希望看到 TI 在第一个 RVS 上升时序时的实际波形。

    您能否在/RST 低电平脉冲输入之后向我发送第一个 RVS 上升时序的正确波形?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我将设置一个工作台并为您的客户执行测量、这将需要几 天的时间。

    当您说" 无论使用/RST 低脉冲输入还是没有输入、RVS 时序都不会改变"时 、CONVST/CS 和 SCLK 的状态是什么?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会问他们。 请给我几天时间。

    谢谢、此致、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的大力支持。

    我确认了  他们关于 CONVST/CS 和 SCLK 的状态。

    在 这两种情况下、它们输入的 CONVST/CS 和 SCLK 波形完全相同、/RST 低电平脉冲是输入而不是输入。

    请告诉我、您是否有任何需要确认的内容。  

    我期待收到您使用实际器件确认 ADS8699 RVS 行为的结果。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    当您说"它们的输入完全相同 "时、  CONVST/CS 和 SCLK 信号是否 都保持低电平或高电平状态? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我使用控制器卡对 ADS8681EVM 进行了计时实验。 ADS8699是 ADS8681系列中的18位/100ksps 版本 ADC。 请参阅以下详细信息:

    案例1:  当 CONVST/CS 保持高电平(SCLK 为低电平或高电平)时、向 ADS8699发送低/RST 脉冲(200ns)。

           结果- 在~1.4ms 延迟后、RVS 输出变为高电平。 请参阅下面的时序、第2 个屏幕截图是第1个屏幕截图的放大时序。

    Case 1

    CASE2:    当 CONVST/CS 保持电平(SCLK 为低电平或高电平)时、向 ADS8699发送低/RST 脉冲(200ns)。

           结果-    RVS 输出始终为低电平

    案例3:  在 CONVST/CS 保持 电平时、向 ADS8699发送低/RST 脉冲(200ns)。 然后、通过向 ADC 发送 CONVST/CS 高电平脉冲来启动正常转换。

      结果-  在第1个 CONVST/CS 高电平脉冲 (上升沿)之后~1.4ms 延迟后、RVS 输出变为高电平。 然后、RVS 显示了数据表中的图6-3所示的行为:当 CONVST/CS 从低电平激活为高电平时、RVS 在~0.64us 延迟后变为高电平、然后当 CONVST/CS 被强制为低电平以检索转换数据时、RVS 变为低电平。 请参阅下面的时序、第2 个屏幕截图 是 第1个屏幕截图的放大时序。

    总之、您的客户在案例1和案例2中观察到的结果是正确的。 数据表 没有明确说明。 希望这些对您和客户有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的大力支持。

    这些波形对客户和我非常有帮助。

    我可以再问一个问题吗?

    何时应将 CONVST/CS 电平从 L 更改为 H 以实现正确的 A/D 转换?

     它是否在距离/RST 信号上升沿1.4ms 之后?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您可以在 ADC 复位后的任何时间发送 CONVST/CS 脉冲以启动转换。  

    根据实验结果、我建议在复位后发送 CONVST/CS 脉冲以启动转换、然后在1.4ms 延迟(最小值)后开始监控每次转换的 RVS 信号。  请参阅我的最后两个时序图。

    另一个选项是在 CONVST/CS 脉冲(上升沿)发送到 ADC 后等待至少 tCONV_max 时间后检索数据。 请参阅数据表中的图6-3。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的大力支持。

    我会把建议告诉客户。 这对他们和我都很有帮助。

    我可以向您提出请求吗?

    请考虑修改当前的 ADS8699数据表(SBAS777B)以清除 RVS 行为说明

    在/RST 变为高电平之后、如果数据表更新了时序 COM?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我会将其转发给负责数据表更新的系统工程师。 谢谢你。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    非常感谢您的积极回答。

    客户的问题完全由您的深层支持解决。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。