Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M04EVM
您好!
我在评估板中有 ADS131M04、它似乎不响应配置更改。
我更改时钟寄存器内的 OSR、它不会更改 DRDY (高电平到低电平)之间的时间。 在我写入寄存器后、我读取它、我可以看到寄存器中的值是我设置的值。
此外、我使用8MHz 的 CLKIN 将同步/复位信号关断2ms、并且复位不执行任何操作。 复位后、器件不会返回0xFF24、器件继续处于锁定状态。
除了我接收的 ADC 数据全为零之外、我接收的帧是"81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b4 2D 00"、字大小为24位。 CRC 是正确的、但我不理解为什么所有值都为0。
您知道会发生什么情况吗?
此致、
Iñaki μ A