This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:高性能模式2位

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014000/ads4149-hi-perf-mode-2-bit

器件型号:ADS4149

ADS4149数据表将 HI PERD 模式2位描述为:

位[0]高性能模式2:高性能模式2
对于高于230MHz 的高输入信号频率、建议使用该位。
0 =复位后的默认性能
1 =为获得高频输入信号的最佳性能、请设置高性能模式2位

高频输入信号的默认和最佳性能之间的确切区别是什么?

“输入信号频率大于230MHz”是否指模拟带宽或采样率,甚至不能100%清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irmak、

    230MHz 用于模拟输入、而不是时钟。 该位置位时、通常会提供更好的 SFDR 性能。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回答。 您是否具有 SFDR 性能的 dB 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irmak、

    ADS4149在默认模式(基线)下并使用所有高性能模式选项(HPM1、HMP2、HMP1和2)的组合进行了测试。

     总之、当针对150MHz 以上的频率使用 HPM1&2选项配置时、SFDR 在基线上表现出了1-2 dBFS 的改进。 SNR 还证明了使用此选项时的~1dBFS 改进。

    请参见附加数据。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS4149_5F00_compiled.xlsx