This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:DAC8718双电源 CAN#39;t 输出负电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013941/dac8718-dac8718-dual-power-can-t-output-negative-voltage

器件型号:DAC8718

您好:

PCB 布局如下:

AVDD:+15V

AVSS:-15V

DVDD 5V

IOVDD:3V

电压基准:2.5V

此 PCB 设计用于  双电源、但我只能在0 - 15V 范围内调节 DAC 值、而无需 设置 偏移寄存器。

我是否应该注意某些 PIN 的上电顺序。

那么,你是否发现了我的错误,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要了解更多信息。

    1、DAC 的编程增益是多少?

    2.输入数据参数?

    3.电源定序?

    加电后 DAC_OUTPs 的值是多少?

    请注意、当增益被设定(4/6)时、此器件自动载入出厂调整的 OFFSET_DAC 代码。  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。 我发现  的原因是 DAC 软件坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在问题得到解决时关闭此主题。 如果您需要更多帮助、请随时打开另一个主题。

    此致、

    AK