This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:启动脉冲的周期

Guru**** 2896940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011251/ads1672-the-period-of-start-pulse

器件型号:ADS1672

大家好、

 

我们的客户希望仔细检查启动脉冲的周期。

在单周期稳定配置中、START 脉冲的周期大于 tSETTLE。 它不包括 DOUT 24位数据输出的周期(1.2us@fclk = 20MHz)。

是这样吗?

 

他们认为、如果 DRDY 置位、转换数据将保持不变。 但是、即使在单周期稳定中、如果在将 DRDY 置为有效之前再次将 START 置为有效、则数据也将被清空。

 

谢谢、此致、

米希亚基   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    是的、没错。  在 t 稳定时间周期结束时、DRDY 将从低电平转换为高电平、然后数据必须随时钟移出器件。  这将导致输出数据速率周期长于 t SETTLE。   

    数据检索后、您可以再次脉冲 START 引脚以启动下一次转换。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

     

    请让我仔细检查。

     

    您的意思是、当 DRDY 被置为有效时、转换数据应该被保留、因为它正在转换被清空的数据。

    如果 START 置位后 DRDY 置位、即使在单周期配置中也会清除转换数据。

     

    因此,要保留转换数据,开始时间应长于 tSETABLE,而不包括通过 DOUT 的24位输出时间。

    我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

    输出数据周期或总启动周期将长于 tSETTLE。  START 脉冲宽度必须至少为1个 tCLK 周期、然后等待 DRDY 从低电平转换为高电平(tSETTLE)、然后从器件输出时钟数据结果。  之后、您可以发出另一个 START 脉冲。

    单周期稳定可导致稍快的输出数据速率、另一个选项是将 START 引脚设置为高电平并保持高电平、等待 DRDY 的上升沿(tSETTLE)、为数据计时、然后等待下一个 DRDY 上升沿。  在这种情况下、输出数据速率周期将为 tSETTLE、如图25所示。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用