This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750EVM:无文档的 EVKit

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760, REF02, DAC8750EVM, DAC8760EMC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013180/dac8750evm-evkit-with-no-documentation

器件型号:DAC8750EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8750DAC8760REF02DAC8760EMC-EVM

您好!

 所以从慕斯购买了 EVM、没有磁盘... 好的、请访问 TI 网站。 不容易找到,但最终找到了(我认为) sboc432b.zip

现在、如果您尝试获取该板的文档... 你不能。 TI 网站上的。

它用于不同版本的电路板和软件。

编辑:SBAU205A,很明显这是一个。 2014年更新无效。

因此、我一直处于停滞状态、无法使其同时用于4-20mA 电流环路输出、模拟控制传感器没有调制功能。

编辑:仍无法使其正常工作...

Thx

NunoCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、


    对于文档、您找到了正确的用户指南和软件。 正如您提到的、这些文档是:

    用户指南:SBAU205A
    软件 SBOC432B.zip

    我承认用户指南有点混乱、因为它是为 DAC8760和 DAC8750 EVM 编写的。 本指南涵盖的 DAC8760多于 DAC8750。 但是、EVM 和软件的工作方式应类似、因此 EVM 不工作是没有原因的。

    对于大多数应用、我将启用 EVM、连接负载并通过写入 DAC 值来检查通信是否正常。 对于此 EVM、我设置自动写入更改(GUI 顶部)、以便 EVM 自动更新我发送的任何命令。 然后、我设置模式、启用输出、然后设置一个非零 DAC 值。 安装 JP5时、您应该能够直接在 J5处测量输出。 输出电流流经 EVM 上的 R4。

    这就是它在我的 GUI 中的外观。

    之后、我会检查物理连接。 这就是它的外观(通常您有一个外部电源):

    SM-USB-DIG 上的 TI 标识应位于顶部。 此外、EVM 和控制器连接没有键控、因此您必须确保每侧的引脚正确对齐。 EVM 确实需要外部电源。 AVDD 和 AVSS 之间有连接(如果 AVSS 未接地)。

    此外、DVDD 有两个选项。 第一个选项是、您可以使用 AVDD 生成器件的 DVDD 以进行操作和通信。 第二个选项是使用外部 DVDD。  用户指南在第3.4.2节中概述了 DVDD 连接。 我通常使用 AVDD 通过器件生成 DVDD、JP9将打开。

    如果您仍然遇到 EVM 问题、能否向我展示 EVM GUI 的外观、EVM 设置(可能还有 EVM 的照片)以及 EVM 的连接方式?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有  

    JP9.

    JP3

    我有 AVSS 到 AVDD 24V

    内部 REF 或 REF02 (已尝试两者) JP4 1-2或3-4

    无升压(也尝试使用升压) JP5

    JP6以便我闭合环路并测量 IOUT (在电流模式下使用高精度 DMM)显示为24V 63mA... 太高

    它正在设置报警 Iout。 就像它无法控制 Iout 一样、但 如果安装了 JP6 ... 这绝不应该发生...  

    请参阅 sch 和 SW 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您的回复。  

    完成了所有这些。 通信也正常。 已检查 SPI 总线、一切都很完美。 写入/读取也匹配。

    电源也都正常。

    我无法按预期获得 Iout。

    我还加载了一个已知良好的器件、该器件可与4-20mA (不是数字通信、而是模拟控制器)配合使用、并且相同。  

    Thx

    NunoCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我是否遇到同样的问题:

    (+) DAC7750EVM:输出电流配置帮助-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    这会很糟糕…… 如果设备已开箱....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    器件开箱即用的损坏不太可能。 这些 EVM 有一个测试程序、  电路板在组装后立即进行测试。 但是、我无法完全排除它。

    对于 JP9和 JP3、您有来自 SM-USB-DIG 的 DVDD 电源、因此您不应具有不同的外部 DVDD 电源。

    您能否仅测量 R4上的阻抗以确保它不会以某种方式短接地? 我还会尝试测量从 IOUT 到接地的阻抗(这次在电源关闭的情况下)。

    就像另一篇文章一样、您为什么不遵循相同的过程。 我复制了该帖子中的相同问题、我将检查这些电流和电压。  

    在写入任何命令之前、加电后 AVDD 电源电流是多少? 它应该为2-4mA、具体取决于 DVDD 电源的电源。

    2.是否安装了 JP3? 如果已安装、则需要在 J1或 JP9处提供外部 DVDD。 如果未安装 JP3、则也应卸载 JP9、并且 J1处不应提供电源。  (跳过此部分-我想您已经安装了 JP9和 JP3)。

    3.通过测量 JP4的引脚6来确认 REFOUT=5V。  通过测量 JP4的引脚1来确认 REFIN=5V。

    您在 GUI 中似乎具有相同的故障指示器、状态寄存器读数为04h、这表示 IOUT 已断开、并且没有到 GND 的电阻路径。 如果 JP6中没有分流器、则会出现这种情况。 但是、您提到安装 JP6时、电流为63mA。 您在输出被禁用时获得该电流? 是63mA 来自 IOUT、还是这是电源电流?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我倾向于同意您的观点:)与您处于同一行业。

    DVDD 不由外部供电。 正确。 我有 JP9连接到 USB 电源、而 JP3用于禁用内部电源。 我还尝试了内部测试、这比 USB 提供的4.99V 电压更低。

    R4肯定未短接。 300欧姆

    Iout 到 GND 为18M、这应该是可以的。

    VDD 为5V 时的 AVDD 为1.6V

    上电时 JP6打开或关闭时的 AVDD 电流为3.2mA@24V AVDD

    如果 Turn OutputEnable、它将跳转至63mA、但不稳定。

    如果我测量 Iout、这是类似的电流、因此反馈似乎刚刚停止... 它会施加最大电流、不会对其进行控制?

    VREFOUT 也是4.98

    我禁用了 HART 位。 JP2中没有跳线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、

    只需确保、您能使用所有连接来拍摄 EVM 的图片吗? 我只想直观地验证跳线、并检查您是如何连接电源的。  您是否已将 AVSS 连接到 GND? 还是使用某种双极电源? 然后、您能否在将电源降至12V 时检查电流消耗。  

    当输出连接到负载时、EVM 不应消耗太多电流、我不确定它怎么会消耗。 反馈是内部的、因此不应使其死亡或设置不同的值。  

    只需检查一下、您是从 TI 还是从经销商处订购了此 EVM?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障器件。 已换用、现在工作正常。 已尝试8750和7750

    我是第二个遇到此问题的人... 那么、敏感部件或 EVM 是否缺少必要的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuno、


    当然、DAC8750EVM 可能会因 ESD 事件而损坏、因此在交付 EVM 时应采取预防措施。 除了集成到器件中的 ESD 保护之外、电路板上没有其他特定的 ESD 保护。

    如果电源具有大约1V/ns 的极快斜坡、则可能会损坏、类似于将器件热插拔至具有高电流负载或具有已充电的低 ESR 的电容的电源。 当输出为高电平且负载断开时、可能还有其他损坏的可能性。 如果线路中存在一些电感、则由于电感电压从 LDI/dt 变化、这可能会导致输出超过绝对最大额定值、从而导致电压发生显著变化。

    由于这些工业环境的性质、我们建议使用我们在应用部分数据表中描述的保护。 遗憾的是、我们并没有在 EVM 中真正实现其中的大部分内容。 不过、还有 DAC8760EMC-EVM、它在电路板中集成了更多保护功能。 DAC8760与 DAC8750类似、但也具有电压输出。

    我现在将关闭此帖子、但如果您有更多评论、请发布回、我们可以继续处理此器件。


    吴约瑟