This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:将其用于 EC 计量

Guru**** 2970270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014003/afe4300-using-it-for-ec-metering

器件型号:AFE4300

您好!

我们正在调查是否可以在水处理工业中使用这种 EC 计量设备。 阻抗测量范围为100 Ω 至100kOhm、因此我们需要进行一些定制修改。 为了达到此动态范围、我们希望在 DACOUT 和 DAC_FILT_IN 之间连接一个可编程电阻器、以便将激励电流更改为较低的值。 此外、我们还需要添加运算放大器、以避免低输入阻抗干扰。

 DACOUT 和 DAC_FILT_IN 之间的电阻可以达到多高、而不会带来问题? 您能否就如何实现高动态范围阻抗仪表提出一些建议?

请注意、

Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martijn、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300在选择性披露下共享。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于讨论已离线、我将关闭该帖子。