This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:USB2ANY 无法工作时的控制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012239/dac81408evm-control-with-usb2any-not-working

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYREF5025DAC81408

您好!

我正在尝试使用为 TI 网站下载的 DAC81408EVM 软件中的 USB2ANY 接口适配器和 GUI 来控制 DAV81408EVM。

连接已建立、似乎发送和写入了命令(我读取时可以看到寄存器发生变化)、但 DAC 输出没有变化。

我使用内部2.5V 基准、为电路板提供 VDD/VAA = 5V、VCC = 12V VSS =-12V 且 VIO = 3.3V (由 USB2ANY 适配器供电)

有人能帮我解决这个问题吗?

此致、

Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC/VSS 电源上设置了什么电流限制? 设置电源的最小电源电流为100mA。

    请执行以下步骤。

    1.确保跳线设置遵循(默认情况下应该与此类似、但请仔细检查)

    跳线

    默认位置

    J2

    打开:/reset 已停用

     

    J3.

    打开:/CLR 被禁用

     

    J9.

    闭合:GND

     

    J10.

    1-2:J8.5上的 USB2ANY 3.3V

     

    J11.

    1-2:来自 REF5025的 Vref

     

    J12.

    2-3:J7.2上的 VSS

     

    2. 将+/-12V 最小电流限制设置为100mA、将5V 电流限制设置为50mA (最小值)

    3.导航至 GUI 的“低级 Configuration”页面,然后按“Read All”按钮。

    4. 验证“DEVICE_ID”寄存器是否读为“0x29C0”

    5. 接下来点击“DAC81408 Page”

    6.单击 DEV PWRDWN 按钮(这将使 DAC81408进入断电状态)

    7.单击所有 DAC 开/关按钮(所有 DAC 通道都将通电,如果您希望单独启用 CH1)

    8、接下来在通道中写入 DAC_DATA

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复

    我检查了 VDD/VAA 处的电流、如果不受限制、电流会很高(几百 mA)。

    VCC 和 VSS 上的电流为0A、USB2ANY 仍然连接、DEVICE_ID 用零填充。

    因此、由于 REF5025的输出电压为2.5V、DAC 似乎已损坏、或者是否存在其他可能出错的问题?

    电路板直接形成盒子、由 ESD 带处理、没有超过任何电压、这有点奇怪。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之前说过、寄存器读取/写入工作正常吗? 您能解释一下。

    此外、请确保所有电源都到达 DAC (靠近 DAC 的探针)。

    VCC/VSS 电流= 0mA 意味着 DAC 尚未上电。 您能否在连接到 EVM 时发布 GUI 的屏幕截图?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到、如果我更改了 GUI (高级配置)中的某个内容、并且我在低级配置窗口中读取了寄存器、我可以看到寄存器已相应地更改。 但这可能并不意味着读取真的成功了?  

    我已检查所有探头、所有电压都到达探头。 (TP3 = 5V、TP4 = 5V、TP11 = 12V、TP12 = 2.5V、TP13 =-12V)

    屏幕截图附在下方。

    感谢你的帮助、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 DEVICE_ID 寄存器吗? 我还可以从屏幕截图中看到 DEV_PWDWN 寄存 器为0xFFFF、这意味着 DAC 处于断电状态。 您可以写入0x0000吗? 类似地、SPIC70寄存器写入0x0A84

    GENCONFIG 寄存器写入0x7F00 (其中 whihc 为默认状态)。 在您对这些寄存器进行写操作后、读回所有这些寄存器、以确保发生写入操作。

    如果读数不正确、我怀疑器件可能由于 ESD 或 GUI 发生的其他问题而损坏。

    我现在无法访问 EVM、因为我们现在在家办公。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备损坏。 我们得到了更换、IT 更换设备的工作更加出色。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragan、

    很棒!! 如果您需要任何帮助、请告诉我。

    如果您想提出任何问题、请打开一个新主题。 我要关闭此主题。

    此致、

    AK