This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:通道相互干扰

Guru**** 2999550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013194/ads1292-channels-interfere-with-each-other

器件型号:ADS1292

你好!

我目前正在尝试使用 ADS1292来读取 EMG 信号。 在将肌肉的2个电极连接到 IN1P 和 IN1N、并 像本指南中那样将我的肘接地的3个电极连接到接地后、我能够按预期从通道1获得非常好的原始数据。 但是、当我在没有电极连接的情况下读取通道2时、我发现通道1严重干扰了通道2。 下面是 原始数据的视频,其中蓝色是通道1,红色是通道2 (https://youtu.be/iw_7iULqlTM)。 我想知道是否有人对导致通道1干扰通道2的原因有任何疑问? 谢谢!

编辑:此处是 PCB 的原理图、以了解更多相关信息

:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    器件的输入具有非常高的输入阻抗(GOHms)、这可能会导致来自不同源的一些噪声耦合。 器件的通道串扰通常指定为-120dB、因此器件本身不太可能出现问题。 在视频中、即使没有任何 EMG 信号、您也可以看到 CH2数据中出现一些振荡。 典型情况下、所有 INP 和 INN 应处于共模电压电平、而不应悬空。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回答! 它非常有用、我将在不让通道2的 INP 和 INN 像在视频中那样浮动的情况下再次进行测试。

    最棒的

    Ryan