This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:使用 ADS8900B 进行设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013842/ads8900b-designing-with-ads8900b

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件: THS4551

大家好、

我在 其中一个应用中使用 ADS8900B。
我的输入信号是0-4.5V、250kHz 的单极信号。
我使用 THS4551将该信号转换为差分信号。
这是我的仿真结果。



ADS8900B 由5V 电源驱动、4.5V 为基准电压。
希望您对电路进行反馈和校正、如其在 ADC 采样和所有方面的性能。、、、、、、、、、、、、、、、