This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:错误1003

Guru**** 2778495 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    出现此问题的可能原因:

    1. 从安装位置丢失的所有 DLL 文件。 防病毒有时可能会删除 DLL。 请确保安装位置与下面的类似。
    2. .Net Framework 问题。 请找到以下步骤来解决此问题。

    在"控制面    板"中、选择"程序和功能"、选择"打开或关闭 Windows 功能"、然后选中".NET Framework 3.5 (包括.NET 2.0和3.0)"复选框。 此选项需要 Internet 连接。 您不需要选择子项。

    3. PC 中缺少"ftd2xx.dll"

    1. 用户未在其 PC 中连接单个 FTDI 板(此 dll 附带 FTDI 板驱动程序)
    2. 解决此问题的另一种方法:

      从以下位置复制 ftd2xx.dll、

       路径: "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\ftd2xx.dll"

       并将其粘贴到以下文件夹中、然后再启动 GUI。

       路径: “C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI”(即应将其与 HMC-DAQ GUI.exe 并行放置)