This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:RX 采样时间含义

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013515/afe4490-rx-sample-time-meaning

器件型号:AFE4490

你好!

我想知道 AFE4490数据表第28页上的"Rx 采样时间"是指什么。 起初、我认为它是脉冲重复周期、因此为1/PRF、但采样时间也可以指单个脉冲的持续时间。 这意味着它可以是1/PRF/4、因为有4个采样相位(红色、AMB、IR、AMB)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、配合、

    采样时间是指相应的相位采样时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aroul、

    非常感谢您的澄清!