This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013047/ddc2256a

主题中讨论的其他器件:DDC2256ADDC264

大家好。  

我想使用 DDC2256A (模数转换器)。  它有256个通道、最大数据速率= 17KSPS

我想知道、256个通道和17KSPS 这意味着如果我使用全部256个通道、每个通道的最大数据速率= 17/256 = 0.0664kbps

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thang、

    请验证您询问的器件型号。  我找不到任何对 DD2256A 的引用、 我认为它是 DDC2256A、是这样吗? www.ti.com/product/DDC2256A。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    谢谢你。  网址是 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ddc264.pdf

    在第3页(5个器件比较表) 的产品列中有 DD2256A (256个通道)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    抱歉、DDC264数据表中有一个拼写错误、其中器件比较表中的 DD2256A 应为 DDC2256A。 我们将在下一个数据表修订周期中更新拼写错误。

    DDC2256A 能够以17KSPS 的最大数据速率(58.8us 集成时间)同时对所有256个输入通道进行集成和数字化。 请查看 DDC2256A 的简化数据表、并告知我们您是否需要更多信息、因为该数据是在 NDA 下共享的。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    非常感谢。

    这意味着 、如果我使用全部256个通道、每个通道的最大数据速率= 17kbps?

    很抱歉我的英语。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thang、

    是的、您将能够以17KSPS 的最大数据速率同时使用256个通道。  

    谢谢

    -TC