This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:评估模块软件说明+写入寄存器?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013162/dac80508-evaluation-module-software-instructions-writing-to-registers

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我已附上通过 USB2ANY 连接的 DAC80508评估模块软件的图像。 我已插入8个 DAC 输出以观察它们的行为、但我看不到任何东西。 我是否需要连接外部 Vdd 源? 当一个值存储到其中一个 DAC 寄存器中时、具体会发生什么情况、这会如何改变输出电压? 在哪里可以配置 SCLK 和 CS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 TP6上连接外部 VDD (2.7至5.5V)

    此外、通过安装跳线 JP1、确保通过 USB2ANY 提供 VIO。 或者、您也可以在 TP8 (1.7V 至5.5V)上连接外部 VIO。

    进行此更改后、请按照 EVM 用户指南中的步骤进行操作。

    在此 GUI 版本中,您无法控制 SCLK 和 CS。 您可以在低级配置页面中执行寄存器读取/写入操作、并使用 DAC80508页面进行快速设置。

    此致、

    AK