This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:AD3660EVM 原理图

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012441/adc3660evm-ad3660evm-schematic

器件型号:ADC3660EVM

您好!

刚刚收到用于测试的 ADC3660EVM 板。 电路板似乎是一个工程原型、因为许多组件已经过返工、还有一些焊接桥、悬挂组件 等 我想回顾一下、确保所有器件都正确组装。 我注意到、参考标识符与 SBAR011.zip 设计原理图不匹配。 希望尽可能获得更新版本的原理图。 该板的序列号为6455500002,是 EVM 用户指南图3-1中的实际版本:)

谢谢、

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我看到您遇到了收集器版本的 ADC3660EVM =)

    我对给您带来的不便/困惑深表歉意。 随附了反映您手头上的电路板的原理图。

    e2e.ti.com/.../6840.DC104C_2800_001_29005F00_Sch.pdfe2e.ti.com/.../4130.DC104C_2800_001_29005F00_Assy.pdf

    主要区别在于 DCLKIN (来自 U1引脚10、请参阅表5)已被蓝色接至端口/Net "InternalDCLKIN_P"。 我们还决定在下一个版本中也删除这些输出上的 SMA 连接器。

    另一个变化是 CHA /CHB 的模拟输入也通过 J1/J4 (分别)、J1/J4利用 FDA 输入(其中大部分位于 PCB 底部)。

    如果还有其他不清楚的问题、请告诉我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您提供原理图。

    Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    我明白了、并且希望将其变为正确的状态。 是的、我们会尽快为您提供新的电路板。 我将通过电子邮件与您联系、以便我们能够以最快的速度解决此问题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、非常感谢您对这一问题的关注。 此致。