This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:负电压

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, AMC7834, AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013530/dac104s085-negative-voltage

器件型号:DAC104S085
主题中讨论的其他器件:LMP92066AMC7834AFE10004

您好!

该 DAC 能否在-5V GND 和0V Vcc 的情况下运行? 我需要射频放大器的负栅极电压、但没有电平位移的空间。 该芯片是否有任何阻止其在-5V 和0V 之间运行的东西? (当然、我会移动控制信号以匹配芯片的电压电平)

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、从技术上讲、您可以做到这一点、但您需要对所有数字通信进行电平转换、并特别注意某些偏见是正确的。  您是否正在驱动 GaN/GaAs PA?

    如果是、您可以考虑我们的一些其他器件、如 LMP92066、AMC7834或 AFE10004。  如果这是射频 PA 应用、请随时直接与我联系。

    谢谢、

    Paul