This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:输入带宽

Guru**** 2824225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013308/ads4128-input-bandwidth

器件型号:ADS4128

你(们)好

  数据表第7.3节中的以下规格是什么意思?

如果频率分量高于400MHz、我是否可以使用2Vpp 的完整输入范围?  上述规格似乎建议"否"。 如果是、有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    如果 ADC 输入端的信号在大约600MHz 时超过1Vpp,则会对性能产生不利影响。 建议也在该范围内保持输入功率< 1Vpp。 如果您希望在 ADC 输出端具有全摆幅并降低输入摆幅、则可以使用数字增益特性。

    此致、

    Jim