This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:确认选择 ADS5562IRGZT ADC 来转换 UHF 频带

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012413/ads5562-confirming-the-selection-of-ads5562irgzt-adc-for-converting-uhf-band

器件型号:ADS5562
主题中讨论的其他器件:ADC3564

您好!

我们根据采样频率、ADC 全功率带宽和输入滤波器的要求选择了 ADS5562IRGZT ADC、但在浏览 SLAA594A 后、我们现在知道 HD2和 HD3组件(使用 ADC_FREQUENCY 规划)不被视为设计的一部分。

采样频率:69至77.5MSPS,可在奈奎斯特区域3中工作
ADC 全功率带宽:300MHz
信号带宽:19MHz
信号中心频率:127.5MHz
滤波器带宽:20MHz

那么、您能否建议我们是否可以使用相同的器件、还是需要使用任何其他器件。 如果是、您可以共享新器件、并确认我们是否需要考虑任何其他参数来选择器件。

另外、我们还需要了解 ADC 在信号带宽中的 SINAD 和灵敏度

如果在选择/设计时需要考虑任何其他参数、请分享任何应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    采样率为70MSPS 时、127.5MHz 的输入频率将进入奈奎斯特区域4。 一旦投影到第一个奈奎斯特区域、该区域将下降到12.5MHz、使滤波输入频率范围为2.5MHz 至22.5MHz。

    HD2将在255MHz 频率下发生、该频率位于奈奎斯特区域8中。 一旦投影到第一个奈奎斯特区域、该区域将保持在25MHz、从而将 HD2的频率从15MHz 增加到35MHz。 信号带宽不会交叉进入第二奈奎斯特区域、因此 HD2没有第二个投影。

    HD3为382.5MHz、可投射到32.5MHz 以下、将22.5MHz 至42.5MHz 用作 HD3。 由于该 HD3的上半部分(35 - 42.5 MHz)交叉进入第二个奈奎斯特区域、 它将折返到第一个奈奎斯特区域、并且仅以电子方式出现在22.5MHz 至35MHz 的范围内、但噪声在27.5MHz 至35MHz 之间增加了一倍。

    此部件可以正常工作、但您将看到 HD2和部分 HD3、具体取决于滤波器的侵蚀程度。

    请告诉我您所受限制的最大采样频率范围、我将看到是否有任何类似的器件选项可以更好地满足此应用的要求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个较低的功耗选项是新的 ADC3564、14b 125MSPS、功耗小于100mW。