This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:工作温度范围

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013048/dac104s085-operating-temp-range

器件型号:DAC104S085

大家好、

我想检查  非 Q1版本 DAC104S085的工作温度。 它是-40 - 125还是105c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1器件的额定工作温度范围为-40至125C。 非 Q1的额定温度为-40至105°C

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AK。

    数据表中建议运行条件下的工作温度为-40 - 125C。  

    也许我们需要在7.4下面添加一条注释。 我们是否有数据表更新计划? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里的温度范围是环境 温度、而不是结温、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是环境条件。 我们将更新数据表。

    谢谢、

    AK