This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:差分运算放大器与 ADC 之间的接口

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011053/ads4222-the-interface-between-differential-op-and-adc

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件:THS4521、

请参阅下面的原理图。

1) 1)设计是否需要 Rload?

2) 2)该设计是否需要两个 Ro (49.9欧姆)?

3) 3)如何确定 Ro 和 Rload 的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    确定此类接口的 RLoad、请参阅 THS4521数据表。 该放大器的特点是负载差分电阻为1k Ω。 因此、为了实现放大器的最佳性能、最好使用一个反映1k Ω 负载的组合电阻器网络。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1K 负载在我的电路中意味着什么?  

    ads4222差分输入电阻为0.75k Ω。  

    那么应该设置 Ro = 0.25k Ω 并且 Rload=未安装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    我要放置 Rload、然后在 模拟输入附近放置一些额外的串联电阻。 Rload 后为~5-15欧姆。

    对于放大器、等效电阻应为1千欧姆差分。 但这并不是一个确切的绝对要求。

    此外、我还将查看 THS4521数据表第24页的表4和表5、这也将根据您的应用中将使用的放大器增益和输入配置为电阻器值提供一些指导。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我要把 Rload 放置-->这意味着什么? 是否已安装或删除?  如果安装、应安装什么电阻值?

    我不明白您如何根据上述注释实现1K 欧姆、 49.9欧姆+ 5~15欧姆+ 0.75K 欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    我很抱歉,1千欧只是一个例子。

    电阻器值将取决于您计划用于应用的增益和输入配置。

    一旦我们知道这些值、我们就可以使用 THS4521数据表中的表格(4-5)来确定接口所需的电阻值。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    表4&5用于 RF 和 Rg。 我认为这与我们关于 ads4222输出接口的主题不同。

    我想知道 THS4521和 ads4222之间的电阻器值 Ro 和 Rload 设置是什么?

    顺便说一下、我的应用使用单端和1增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    感谢您提供的信息、这对您有所帮助。

    最后一个问题、我可以为您推荐一个电路。

    您是否计划在放大器的输出和 ADC 的输入之间进行直流耦合?

    还是交流耦合、例如-使用交流阻断电容器来断开放大器和 ADC 之间的 VCM 差异?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我计划使用 DC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    我为您准备了这一切。 请参见随附的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的详细解释。

    因此、目标是设置 RB//Radc =约1K 欧姆、这种理解是否正确?

    还有、Ra 和 RC 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    是的、没错、 将 RB//Radc 设置为大约1K Ω。

    RA 将有助于解决放大器输出端的任何寄生 C。 这将有助于抑制响应并防止任何可能在某个时间发生的振荡。

    RC 将有助于 ADC 内部采样电容器的任何电荷注入/反冲。

    下面是一个详细介绍这一点的良好链接、也可以查看参考文献10和11。

    www.electronicdesign.com/.../dissecting-the-highspeed-amplifieraafadc-interface

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我是否应该按如下方式保留电容器? 有道理吗?

    我的应用是50m 采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    两种配置都可以滤除宽带噪声。

    此致、

    Rob