This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:Iout 范围计算

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013050/dac7750-iout-range-calculation

器件型号:DAC7750
主题中讨论的其他器件: DAC8750

大家好、

根据数据表 DAC7750、距离位设置 R2、然后更改 Iout 范围、如下面的屏幕截图所示。

但是、根据上面显示的结构、我假设是这样  


其中计算值与数据表中的范围不同。  

问题:

1.为什么使用相同的 R2值获得不同的计算结果?

公式(1)、(2)、(3)背后的逻辑是什么? 请帮您澄清问题吗?  

谢谢。

 

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,  

    对于问题1、 我不完全确定如何为4-20mA 范围构建 DAC、但 它可能如下所示:  

    在这里、我绘制了它、以便 在使用该范围时、输出端的4mA 是一个额外的偏移(这来自针对该输出范围进行的增益为83.33uA 的转换)。 这样、DAC 范围提供了0 至16mA 的输出电流、并增加了4mA。  

    这里 ,Iload =(VSET/RSET + 83.33uA )*(R2/R3)

    然后 VSET 为5V (最大值)、调节 电阻 器 R3为50Ω Ω 而不是40Ω Ω。 那么所有范围都是一致的。

    对于2、DAC 代码值根据 DAC 的位数设置输出电流。 对于 DAC7750、N 为12、 并且有2^N 代码。 对于12位 DAC、这将是4096。 对于 DAC8750、N 为16、代码为65536。  

    吴约瑟