This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:将数据连续记录到文件中

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012344/ads131m08evm-log-data-to-file-continuously

器件型号:ADS131M08EVM

HII。

看起来 EVM GUI 确实 为样本提供了持续保存至文件的功能,但仅在16384KB 的小文件中提供。

这是预期吗?

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    感谢您的发帖。 让我和我们的软件团队一起探讨一下这个问题、并尽快与您联系。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、非常感谢您的支持。 这个问题有两个方面:1)确认文件的大小正确、2)在 ADS 上进行实时测量是很常见的、以便模拟仪表的行为。 如果我们进行信号处理、这一点就更加重要。 我想知道您为 ADS131Mxx 的实时评估建议的解决方案。 我们能想到一个 DLL 吗? Rgds、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、Pierre、

    文件大小似乎是预期的。 我正在努力澄清这是仅包括通道数据还是状态和 CRC 字。 在 PHI 中、所有字都被视为32位。 因此、16、384 KB 相当于409、600或512、000个样本、具体取决于每个帧保存8或10个字的文件。 我认为这些应该是数据文件之间的连续样本。

    我还没有能够再现错误信息、但可能也与要收集的样本数量有关。

    我们没有支持 持续实时数据流的计划。 这不是子板的限制、而是我们的数据采集平台和软件。 提供了数据记录功能、以收集和保存用于后期处理的大样本大小。 任何进一步的开发都应使用客户自己的数据采集平台和软件来完成。

    此致、

    Ryan