This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:外部阻抗测量

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012921/afe4300evm-pdk-external-impedance-measurement

器件型号:AFE4300EVM-PDK

您好!

在尝试测量外部阻抗上的压降时、AFE4300EVM 存在一些问题。 使用板载阻抗仿真块时、输出电压与 开关的输入阻抗成正比、这是预期的。 但是、将 EVM 连接到外部四极配置并测量几英尺之间的阻抗后、关系会发生逆转(阻抗和电压成反比)。 我的同事身体脂肪百分比更高、阻抗比我高、获得的输出电压低于我测量的电压。 另一位同事的身体脂肪百分比比我低、他获得的输出电压高于我测得的电压、但他的脚到脚阻抗应该更低。 切换极性无效。 当电路保持开路时、测得的电压等于 Vref 或1.7V  
下图显示了我使用板载阻抗仿真块获得的电阻与电压数据。  如您所见、EVM 在 使用阻抗仿真块时工作正常。
在测量外部阻抗时、我希望结果具有类似的线性拟合、但斜率为负。 您是否知道我的测量 数据点为什么成反比? 提前感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamen 您好!

    遗憾的是、我们可能无法帮助解决系统级问题。

    我们仅保证在使用 RC 测量进行校准后进行精确的阻抗测量。

    将阻抗转换为体脂肪百分比以及阻抗与体脂肪百分比的相关性需要一些算法、我们通常不会用到这些算法。

    目前、我们在数据表中建议在将 AFE 连接到电极之前使用配置网络。 EVM 不遵循此建议。

    您可以通过某种方式在 EVM 上实施这些更改、并检查结果是否有所不同、尽管我们不希望这些更改会改变结果。