This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:具有后处理功能的双通道数据记录器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012859/ads1262-two-channel-data-logger-with-post-processing

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件:REF5025

e2e.ti.com/.../ClearBox0.1.pdfe2e.ti.com/.../ClearBox.docx

Brian --感谢您先前在电路板布局方面的帮助。  我们正在设计一个低频数据记录器、我想请您对我的设计方法进行评论。  实际采样率将高达100SPS、我们有将单独监控的采样通道和基准通道、然后以数字方式进行调制。  我们不需要做出任何实时决策--我们可以在以后脱机处理所有数据。

ADC: 使用两个 ADS1262作为单独 SPI 通道上的唯一器件。  监控来自采样通道和基准通道的差分输入。

信号调节:  不要尝试使用模拟滤波器消除射频噪声–我们可以在最后使用数字滤波器解决此问题。  (我对此感到紧张,我在电路板上留下了一个输入 RC 滤波器来测试此假设。)

时钟: 在这些低采样率下,无需担心时钟抖动–单独使用两个 ADC 的内部时钟应该是可以的。

功耗: 通过正确的布局以及在必要时通过屏蔽来降低 EMI 和射频噪声。  请勿使用 开关板载 电源, 并从由低噪声外部电压(在原理图上称为6V)驱动的超低噪声 LDO 稳压器(TPS7A2050和 TPS7A2033)获取 ADC 的 AVDD 和 DVDD 输入。   

基准电压: 为两个通道使用共享的高精度、低漂移外部基准电压(REF5025)。  内部基准不起作用–它们的漂移会有所不同、并且是一个重要的噪声源。

1/f 噪声: 斩波信号以将1/f 噪声推送到带宽外频率。

采样率: 始终可以从过采样转换为欠采样,但不能以另一种方式。  在100Hz 时进行过采样、在采集整个信号后、根据采样率进行抽取并滤除至适当的采样率。  通常 、采样率为8SPS 或4Hz 带宽。  

滤波器: 我们主要关注时域信号、因此 sinc 滤波器(时间平均值的移动)可能是最佳选择。  我们不需要担心计算时间、因此使用具有零填充功能的大 FTS 进行卷积计算是可以的、为了获得更窄的转换、我们可能会丢失前几秒和最后几秒的信号。  我们可以使用各种“最佳”FIR 低通滤波器进行实验。   在非常低的截止频率进行滤波应该能够消除50Hz 和60Hz 线路噪声。

我随函附上了包含专有信息的文档和原理图。  如果你有时间看一下这些、那就太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我只是想让您知道这是一个公共论坛、您在这里分享的任何内容都可供任何其他访问此网站的人员使用。

    如果您希望以更加独立的方式共享专有信息、您应该能够编辑您的帖子、然后通过私人邮件向我发送信息。 我只是想在向前迈进之前清楚这一点

    布莱恩