This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:温度传感器的使用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011748/ads1232-temperature-sensor-usage

器件型号:ADS1232

您好!

好的、我希望你们做得好。

我是 ADS1232模数转换器芯片的用户。

我认为一个带有芯片的系统、我对温度传感器有疑问。

■温度传感器的使用

   我想使用芯片的两个通道作为"Channel1:GAIN 128"和"CHANNEL2:GAIN 1"、并对每个通道的数据进行热校正。

   但 数据表显示" PGA 增益= 64和128时、无法使用温度传感器功能。" (第8.4.2章)

   在本例中、我如何使用该芯片 的模式?

https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/ads1232.pdf?ts=1624323625997&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FADS1232

请您帮助我们解决此问题吗?

请注意、

铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    欢迎来到 E2E 论坛! 对于温度传感器、您将使用增益1或增益2。  除了通道选择、您还需要进行增益选择。  您已表明、对于通道1测量、您需要128的增益;对于通道2测量、您希望使用1的增益。  对于温度测量、您还可以使用增益1。  对于每次测量、器件引脚设置如下:

    通道1:temp=0、A0=0、GAIN0=1、GAIN1=1

    通道2:temp=0、A0=1、GAIN0=0、GAIN1=0

    温度:temp=1、A0=0或1、GAIN0=0 (增益为1)或1 (增益为2)、GAIN1=0

    为了简单起见、我将使用增益1进行温度测量。  使用增益1、只需将 TEMP 引脚设置为高电平、即可从通道2测量更改为温度测量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回复。

    我已经误解了 ADC 的属性。

    在更改 "TEMP"和"A0"引脚设置的情况下、我们可以选择"ADC"或"温度传感器"数据输出模式。

    如果我们选择增益速率、我们将更改"GAN0"和"GAIN1"引脚的设置。

      (对于温度传感器[GAIN0、GAIN1]=[0、0]或[0、1])

    为了实现我们的测量、以下设置是最简单的。  

    (第2条

    使用主2模式

    [1]通道1  

    [2] Channel2 <-更改"TEMP"和"A0" ->温度  

    ********

    此致、

    K.铃木