This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:TSW14J56 GUI 连接问题

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM, DAC39J82, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012799/dac39j82evm-tsw14j56-gui-connection-issue

器件型号:DAC39J82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J82DAC39J84EVM

我在识别连接到 DAC39J82EVM 的 USB 时遇到 TSW14J56问题。  桌面和 HSDC 专业版 GUI 可以连接到它、但不能连接 TSW14J546 GUI。 是否有此修补程序、或者它是否是我不做的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Billbang、

    TSW14J56EVM 与 DAC39J82EVM 无关、这两个电路板都有自己的 GUI。 HSDC Pro 仅检测 TSW 板、DAC3xJ8x GUI 仅连接到 DAC EVM。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我的错。  我用它与 DAC39J84EVM 进行通信、这很有效。  我想它可以正常工作、因为板上有 DAC39J82。  用户指南还提到了作为设置的一部分的 TSW14J56,这与 TSW14J56EVM 是否不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是相同的。