This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836 DAC 问题

Guru**** 2509755 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012152/amc7836-amc7836-dac-questions

器件型号:AMC7836

大家好、

在 AMC7836的数据表中、可以看到最大容性负载为10nF。 但是、客户需要添加一个大于10nF 的电容器、以降低宽带 PA 对存储器的影响、从而提高 DPD 性能。 您能否提供 AMC7836内部 DAC 输出的详细电路设计或粗体图? 然后、客户可以在输出中添加一些简单的隔离电路、使其能够与高于10nF 的电容一起工作。

此外、下面的电阻器的电阻是多少?  该电阻器可能会在断电启动期间损坏 GaN PA。 客户需要它进行评估。

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    当临界阻尼时、该器件可以承受更高的电容、但需要一些串联电阻。  我 不建议使用小于10Ω Ω 的隔离电阻。

    例如、您可以将10Ω 与输出串联、然后在电阻器后面放置一个1µ Ω 10µF Ω。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul,

         如果 放置47µF μ F 电容器、我需要多高的串联电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我建议不低于10Ω μ A。