This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:ADS1216所需的共模电压是多少?

Guru**** 2796255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012779/ads1216-what-is-the-desired-common-mode-voltage-for-ads1216

器件型号:ADS1216

我尝试将压力传感器与 ADS1216连接。 我将在差分模式下使用它。 我似乎找不到允许的共模电压。 我将使用 Vref =2.5V、VDD=5V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinitha、

    欢迎来到 E2E 论坛!  在 ADS1216数据表中针对缓冲器被启用和缓冲器被禁用的情况指定了输入范围。  只要绝对输入电压处于该范围内、就不会出现问题。

    在禁用缓冲器的情况下、输入范围可以比 AGND 低100mV、比 AVDD 高100mV。  使用缓冲器使能功能、您将被限制在高于 AGND 50mV 至 AVDD-1.5V 的范围内。

    此致、

    Bob B