This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5482:模数转换器的转换公式

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012643/ads5482-conversion-formula-for-analog-to-digital-convertor

器件型号:ADS5482

您好 TI 团队  

在 ADS5482 IC 的模数转换器的转换公式中、我们必须考虑什么基准电压? 数据表中给出了1.2V 的基准电压。 此外、模拟输入最大可接受3Vpp、而模拟输入引脚基准电压为3V。  

此致、  

Balvan Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balvan、

    不确定您要问什么。 您是否计划使用外部参考? 否则、转换等于0.0457mV/LSB。 这基本上是3V/65、536个计数。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用内部基准。 那么、我们必须考虑3V 而不是1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 满量程输出基于3Vpp 输入、内部基准电压为1.2V。 1.2V 设置 ADC 的动态范围。 如果您使用外部基准降低该值、输入 pp 电压也会降低。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的支持