This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:申请更换产品推荐

Guru**** 2977510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, ADS7138-Q1, ADS7828-Q1, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010483/ads7138-q1-request-a-replacement-product-recommendation

器件型号:ADS7138-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7138、 ADS7828-Q1、 ADS7142-Q1

大家好、TI 支持团队

客户正在使用以下产品。

ADS7138QRTERQ1

由于交货问题、我们迫切需要更换产品。

基本上、我正在寻找一款能够实现引脚对引脚的产品。

但我似乎找不到引脚对引脚的产品。

请推荐具有相同功能的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    ADS7138 (www.ti.com/product/ads7138)是 ADS7138-Q1的工业版本。 这两个器件是引脚兼容和软件兼容的。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RahulVK

    感谢您的回答。

    但是、请推荐替代产品作为汽车级产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    具有 I2C 接口且通过汽车认证的多通道 ADC 有两个选项:

    1. ADS7828-Q1:8通道 ADC
    2. ADS7142-Q1:2通道 ADC

    这些 ADC 与 ADS7138-Q1引脚不兼容且软件不兼容。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RahulVK

    感谢您的回复。

    我还有其他问题。

    上面的 ADS7828-Q1似乎是合适的。

    但是、ALERT 引脚不存在。

    由于客户需要使用 ALERT 引脚的功能、请建议使用此功能的替换器件。

    请推荐作为8通道产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RahulVK

    我尝试使用的 ADS7138-Q1产品的电路图如下。

    我想使用 DVDD=1.8V。

    请按照上面的电路图推荐可用器件。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ

    没有其他与-Q1器件引脚对引脚兼容的产品、也没有与软件兼容的产品

    另一个唯一可以正常工作的器件是 ADS7951-Q1  

    该器件可支持 DVDD = 1.8、并具有 GPIO 功能、可支持类似的警报功能。 并具有8个通道。  

    对于该客户而言、ADS7138-Q1器件似乎是最佳器件。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    是否有任何替代4通道的方法?

    如果是、请推荐。

    谢谢。

    此致、

    mj