This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如何计算最大 INL 的15ppm FSR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012280/ads124s08-how-to-calculate-15ppm-fsr-of-the-maximum-inl

器件型号:ADS124S08

 大家好、

 我的一位客户正在评估 ADS124S08的新产品。

 客户有以下问题。 请给我回复。

[他们的问题]

 我知道 ADS124S08 INL 的最大值为15ppm FSR。

 我想知道在使用内部基准(2.5V)的情况下、该15ppm FSR 的电压是多少、增益为"1"。

 由于差分输入满量程范围是 Vref 的两倍(内部基准电压=2.5V),它是5V * 15ppm 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、对于 ADS124S08、FSR 为2 * VREF。  2.5V 基准的 INL 电压误差最大值为75uV。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。