This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:由于浮动连接、ADC 可能无法与 PIC 微型通信

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012264/ads1115-is-it-possible-adc-will-not-communicate-with-pic-micro-because-of-floating-connection

器件型号:ADS1115

我不是很熟悉这里、我不知道这是不是了解 ADS1115的最佳选择。 我想将 ADC 与 PIC micro 连接。  我将 addr 引脚接地 、我不使用 ALERT 引脚。 是否应将 ALERT 引脚接地?

ADC 是否可能由于 浮动连接而无法与 PIC micro 通信?

谢谢你  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    ALERT/RDY 引脚是一个输出引脚、因此您可以安全地将其保持悬空。 它将对 I2C 通信没有影响。

    此致、

    Scott