This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有最小电压基准的 ADC

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7866, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012186/adcs-with-minimum-voltage-reference

主题中讨论的其他器件:ADS7866ADS1114

你好!! 我希望测量非常低的电压信号(0-0.5V 范围)、并想知道是否可以不进行放大。 因此、我想知道 TI 提供的 ADC 的最小电压基准是多少。 查看一些数据表、可以看到它看起来是1.65V。。。但是、如果 ADC (10或12位) 的基准电压低于该基准电压、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darrell!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  不确定您查看的器件型号、但我想知道您为什么不想稍微增大信号。  您能不能更详细地介绍一下您的项目以及您正在查看的是哪款 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望放大 负载单元电桥输出。 主要目标是形成一个低成本且简单的解决方案、以便尽可能摆脱放大器。 到目前为止、我发现的最低基准是具有1.2Vref 的 ADS7866。 我想知道 、如果信号为低电平、使用低基准是否存在任何特殊问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

     您是否了解过 ADS1114?  该器件内部有一个 PGA、因此您无需外部放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能最终不得不使用具有 PGA 的 ADC、但我正在尝试探索不使用 ADC 的可能性。 但无论如何都要感谢!

    [引用 userid="490426" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012186/adcs-with-minimum-voltage-reference/3740830 #3740830">如果 信号较低、我想知道使用低基准是否存在任何特定问题。   [/报价]

    请回答这个问题吗? 我认为不会有任何问题、事实上、它可以提供更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    主要问题是噪声。  对于12位器件和1.65V 基准(假设0 Vref 是 ADC 的输入范围)、LSB 大小为403uV。  ADS7866很可能需要由放大器驱动、以便在采集周期内将输入电压正确稳定在+/-1/2 LSB 以内(请参阅第19页上的模拟输入和输入驱动放大器选择)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="9309" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012186/adcs-with-minimum-voltage-reference/3741182 #3741182"]主要问题是噪声。

    您具体指的是哪种噪声? ADC 或桥电路的固有噪声是多少? 也不会使用放大器将噪声放大成比例、从而导致噪声可能无法在 LSB 内稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darrell、

    以上所有内容以及 ADS7866中用作基准的电源上可能存在的任何噪声。  是的-电桥噪声将由连接到 ADS7866的放大器放大、但根据使用的放大器、它实际上不会对稳定时间产生很大影响。  ADC 输入的稳定时间主要取决于放大器带宽。