This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1500:与 ADC08D1520兼容

Guru**** 2766545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1520, ADC08D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012158/adc08d1500-compatibility-with-adc08d1520

器件型号:ADC08D1500
主题中讨论的其他器件:ADC08D1520

客户正在设计具有可互换 ADC08D1500和 ADC08D1520的平台。

1、关于如何设计以支持这2个器件之间微小的引脚差异的任何建议?

2.在 FPGA 方面,是否可以使用完全相同的软件? 是否需要任何配置差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    正在检查此项。

    我会再来的。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有关引脚功能差异、请参见随附的。 可以使用通用 PCB。

    配置寄存器详细信息有一些差异。 如果客户使用扩展控制模式(配置寄存器)、则他们的 FPGA 固件将需要写入特定于电路板上加载器件的适当默认值和替代值。 为此,客户需要配置安装的 ADC 专用电路板/FPGA,因为没有任何寄存器读取功能可以询问 ADC 哪种类型的 is.e2e.ti.com/.../1273.Pin-compatibility-of-1500-vs-1520.pdf

    输出数据时序是相同的、因此客户可以在 FPGA 中使用相同的数据采集固件。

    此致、

    Rob