This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:ADS1230的最小值和最大值

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012102/ads1230-min-and-max-for-the-ads1230

器件型号:ADS1230

大家好、

我知道 SD-ADC 的数据速率可能非常低、并且该范围与 ENOB 相关。 但是、我是否可以询问 ADS1230的采样率最小值和最大值、 它仅提供数据表中的典型值为10/80SPS? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    ADS1230的数据速率随振荡器而变化。  这不是 ADS1230内部振荡器的最小/最大规格。  如果需要特定的数据速率、可应用的外部时钟范围可低至200kHz、高至6MHz。  标称数据速率基于4.9152MHz 时钟。

    有两种数据速率是使用内部振荡器标称的。  10sps 是基于4.9152MHz 时钟的较慢速率(fclk/491,520)、80sps 是较快的速率(fclk/61,440)。  可能的最慢数据速率为200kHz/491,520、即0.407sps。  最快的速度将是6MHz/61、440、即97.65sps。

    此致、

    Bob B