This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC118:用于替代 DDC118的较新 ADC

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC118, DDC232, DDC316, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012438/ddc118-newer-adc-to-replace-the-ddc118

器件型号:DDC118
主题中讨论的其他器件: DDC232DDC316ADS1258

您好!

我的客户目前正在使用较旧的 ADC 芯片:DDC118。  

应用:蒸汽感应(无需为汽车级)

它们是如何进行感应的? 16至18纳法的滤波器来获得不同的特征。 电流系统可以测量到皮安级范围内。

正在寻找一款具有16至32个通道且成本<=的新型 ADC。  

我对该领域的较新 ADC 产品不太熟悉、因此我希望能够在缩小搜索范围方面提供一些帮助。  

最棒的

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    DDC232可能最符合您的要求、具有32个通道、行为与 DDC118类似。 每通道的成本也应更低。

    另一个器件是 DDC316、但"仅限" 16位、满量程范围较低。 但速度更快(50或100KSPS)。

    仅供参考、没有 DDC118等较新的8通道 DDC。

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Eduardo。 这样的东西呢?  www.ti.com/.../ADS1258-EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Eduardo。 这样的东西呢?  www.ti.com/.../ADS1258-EP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    ADS1258是多通道电压输入 ADC、而 DDC 器件系列是电流输入 ADC。 DDC 器件通常用于光电二极管等低电平电流输出器件、可直接连接到其输入并进行数字化。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 了解他们现在使用 DDCxx 的原因。 最好、Alex