This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5604:上电定序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012369/tlv5604-power-on-sequencing

器件型号:TLV5604

大家好、团队、

我的客户正在我们的其中一个设计中使用 TLV5604,并在电源电压上升期间观察短路输出电压“毛刺脉冲”。

如下面所述、AVDD 升高、Vout 随之升高。 输出电压下降。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623544/tlv5604-tlv5604-output-query

但是、我在 DS 上找不到任何有关上电排序的章节。 我只看到一个提到内部上电复位的块。

您是否有应用手册解释了 DS 中的此类或更多信息?

谢谢、此致、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我找不到任何应用手册、但 您共享的论坛帖子中提到的视频很有用(此处链接)。总之、该器件需要具有正确的电源序列、以便能够加电至已知状态。 此外、 多电源器件 通常在它们之间共享 ESD 二极管、这会导致电源引脚出现无效电压。  

    通过查看 TLV5604的绝对最大额定值、您可以看到基准的最大值为 AVDD +0.3V、AVDD 和 DVDD 之间的最大电源电压差为+/-2.8V。 这可以让您知道、基准电压始终需要低于 AVDD、因此基准电压不能在 AVDD 之前通电、并且 AVDD 和 DVDD 必须 斜升、以便它们彼此保持在2.8V 范围内。 DVDD 通常首先上电、以便数字上电复位电路可以将器件上电至其已知状态。 如果 AVDD 先通电、则输出电压可能 会在某些数字控制处于未知状态时开启、而在施加 DVDD 时会纠正该状态(从而产生干扰)、 或者它可能会对 DVDD 施加无效电压并导致上电复位电路错误地启动器件。

    这篇外部文章由 TI 工程师编写(此处链接)、对 TI 培训视频进行了类似的解释。  

    最棒的
    Katlynne Jones