This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:数据和 CRC-4问题

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012278/ads125h02-data-and-crc-4-issue

器件型号:ADS125H02

您好!

我目前正在研究 ADS125H02与 MSP432控制器的连接。 在这方面、我面临的问题是、当 RDATA 通过 SPI 读取数据时、

数据输入   - 12 00 AA 00  00 00 00 00  00

数据输出- FF  12 00 AA 00 02 33 63 FF

与此类似、MSB LSB 和 MID 中的值在相同的输入0V 时随机变化、并且对于每个数据、最后一个字节的输出 CRC-4只保持 FF。

这里会出现什么问题?  

注意-对于其他寄存器、一切都正常、得到尊重的十六进制值。

请帮我解决这个问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您将使用什么增益和基准电压进行这些测量?

    您能否验证此处显示的十六进制值是您在实际 SPI 通信线路上看到的值? 逻辑分析仪有助于查看每个 SPI 线路上的输入/输出。

    布莱恩