This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260:需要测量 uA 电流 ADC solution _circuit

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, TPS7A20, TPS61099, REF6025, TPS784, TPS63700, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012384/ads1260-ads1260-need-to-measure-ua-current-adc-solution_circuit

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TPS61099REF6025TPS784TPS63700TPS7A30

大家好、

感谢您的建议。

在讨论 ADS1260的功能后,它可以满足/接近我们的要求。

现在、我有一些关于电源管理和设计的问题:
主板:MCU 和主电源-DC5V

子板:ADS1260

电源输入:来自 USB/AC-DC5V 适配器主板的 DC5V/GND (4.5V-5.5V)。
→DC5V 电压有可能低于4.75V

通过对 ADS1260 P80的描述、我们了解了有关稳定 AVDD/AVSS 的一些想法:

  1. 单极
    (1) AVDD:
    使用升压 IC 将 DC5V 电平提升至5.5V、然后由 LDO 降压。
    USB 适配器(4.5V~5.5V)→TPS61099 (5.5V 输出)→TPS7A20 (5V 输出)。
    (2) AVSS = GND。
    (3) VREF:REF6025 (2.5V)
    我得到的结果如下:(通过)
  2. 双极性:
    (1) AVDD:
    使用 LDO 降压 DC5V。
    USB 适配器(4.5V~5.5V)→ TPS784 (+2.5V 输出)

    (2) AVSS:
    使用负电压输出 LDO 逆变器 DC5V、然后由负 LDO 降压。
    USB 适配器(4.5V~5.5V) 
     TPS63700 (~-4V)  TPS7A30 (-2.5V 输出)。
    (3) VREF:REF6025 (2.5V)
    我得到的结果如下
    :(失败)-由于 VIN_CM (2.8V)
  3. 单极:
    (1) AVDD:
    使用另一个直流电源、如 DC12V。
    DC12V (11.5V~12.5V)→ LDO (+5V 输出)
    (2) AVSS = GND。
    (3) VREF:REF6025 (2.5V)
    我得到的结果如下
    :(通过)

    您建议使用以下哪种方法? (或其他建议?) 为什么?

     

    此致

    JAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jax:

    在这种情况下、您似乎确实需要5V 单极电源、因此最好是#1或#3。 只要您使用干净、低噪声、低纹波电源电压、您就需要确定如何生成该电压。 因此、这取决于电源要求、PCB 空间限制、是否只想使用 USB 电源、系统中可用的电压等 换言之、我在做出此决策时没有什么帮助、这取决于您的系统要求。 但是、我相信您提出的任一解决方案都应该起作用(#1或#3)。

    布莱恩