This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM 抽取预设会导致 HSDC 专业版中的通道损耗

Guru**** 2516820 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012306/afe58jd48evm-afe58jd48evm-decimation-preset-causes-loss-of-channels-in-hsdc-pro

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD48

尊敬的:

我将 AFE58JD48EVM 与 TSW14J56EVM 结合使用。 我已经让一切都可以完美地与 HSDC 专业版软件和 ADC 本身的专有 GUI 配合使用。 但是,当我从 Presets (预设)选项卡中选择 JESD204B 子类1、4通道、抽取= 4预设时,HSDC 专业版软件中只能看到16个通道中的一半(8)。 但是、我想使用所有16个通道并使用抽取。 我还将压缩更改为1、但这没有改变结果。 这应该是可能的吗? 抽取甚至会降低 FPGA 的吞吐量。

此致、

Jan de Jong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    由于器件 AFE58JD48在 NDA 下共享、因此我们希望使会话脱机。

    您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子的参考发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?