This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:数据转换器论坛

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, ADS1256, ADS1263, ADS1262, ADS127L11, ADS124S08, ADS1258, ADS131A04, ADS131E06, ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008482/ads1263-data-converters-forum

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:INA828ADS1256ADS1262ADS127L11ADS124S08ADS1258ADS131A04ADS131E06ADS1261ADS1260

我正在寻找 INA828的 ADC、它从负载单元获取输入。 我希望能够拥有12个电压范围为0-5V 的单端输入以及每通道>1kSPS 的采样输出速度。  我目前正在使用 ADS1256、想知道我是否可以使用更高性能的 ADS。 我是否可以检查 ADS1263是否是合适 的 ADC、ADS1262和 ADS1263的性能差异是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    要回答您提出的最后一个问题、ADS1262和 ADS1263都是32位 ADC。 但是、ADS1263内部还有一个额外的24位 ADC -这是这两个 ADC 之间的唯一区别。

    对于您的特定应用:您的信号链是否为外部多路复用器--> INA828 --> ADC? 或者您是否计划为每个 ADC 配备多个 INA?

    如果您在 ADC 前面有 INA828、您是否需要具有集成增益的 ADC? 我假设您将使用 INA 而不是 ADC 来设置系统增益。

    如果您只需要一个无增益的单通道、高速 ADC、我可以向您指出全新的 ADS127L11: https://www.ti.com/product/ADS127L11

    ADS127L11是一款极小型、极高性能的 Δ-Σ ADC、采样速率高达1MSPS。 目前、它采用 TSSOP 封装、但如果您的系统尺寸受限、它还将采用3x3mm QFN 封装。 此 ADC 的样片和 EVM 目前可通过我提供的链接获取、并将于今年晚些时候发布。

    如果您的信号链与我在这里描述的信号链不同、请告诉我、以便我们能够确定合适的解决方案。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 如果可能、我计划每个 ADC 具有多个 INA、并将使用 INA 设置增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    遗憾的是、ADS1262 / ADS1263不允许12个单端输入(最大10倍)、因此无论哪种方式、您都需要多路复用器。

    我们还有 ADS124S08、它允许多达12个单端输入、但最大数据速率为4kSPS。 因此、遗憾的是、使用此器件无法获得1kSPS/通道。

    这就需要 ADS1258、这是一款24位、16通道、125kSPS Δ-Σ ADC。 由于每个输入通道有1个 INA、因此该 ADC 非常适合您的应用。 此外、该系统的噪声将由 INA 主导、因为 ADC 噪声将除以增益。 因此、ADC 噪声应该不是问题。

    最后、始终可以选择使用多路复用器+ INA +单通道 ADC、例如我之前提到的 ADS127L11。

    如果您对这些选项有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的建议。 请问您如何确定 ADS1258的每通道输出数据速率? 此外、  同步采样 ADC 是否是一个替代选择?如果我改用同步采样 ADC、我必须考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    ADS1258数据表中的表7给出了自动扫描模式下在不同 DLY 时间下的有效数据速率。 请注意、有效数据速率适用于一个通道。

    例如、如果 DLY = 000且 DRATE = 11、则单通道的有效数据速率为23、739 SPS。 如果您想测量12个通道、那么您的有效数据速率为23、739 / 12 = 1、978 SPS/通道。 或者、您所需的值约为2倍。

    此外、ADS1258还具有 MUXOUT/ADCIN 功能、允许您在多路复用器和 ADC 之间放置1个 INA。 假设 INA 能够将 ADC 输入驱动至所需的分辨率、这可能不必在系统中放置12倍的 INA。

    您也可以使用同步采样 ADC。 这将允许您以稍慢的速度进行采样、因为您将以并行方式进行采样、而不是像多路复用器 ADC 那样以串联方式进行采样。 如果您肯定要为每个 ADC 通道使用1个 INA、那么这可能是更好的选择。 但是、我们没有任何具有12个同步通道的 ADC、因此您需要多个器件。 我会考虑 ADS131A04这样的器件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我对 ADC1258/ADC131A04的输入范围有一些顾虑。 根据 ADC1258数据表,由于我的输入范围为[0.5]V,因此满 量程范围似乎是1.096*VREF,其中 VREF = 4.096,这不包括我需要的范围。 如果我计算错误、请更正我的错误。 此外、ADC131A04似乎还被限制在大约3.3V 的范围内、这不符合我的要求。  

    如果我有2个 ADC 分别读取6个输入、您是否还有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    对于 ADS1258、只需将 AINCOM 引脚偏置为2.5V。 然后、将根据该电压测量施加的0-5V 信号。 因此、0V 的输入将读取为0V - 2.5V =-2.5V、而5V 的输入将读取为5V - 2.5V = 2.5V。 实际上、这将更多地使用双极编码方案、而不是真正的单端信号(仅使用一半的代码范围)。 如果 VREF = 2.5V、则您将使用此器件的大部分满量程范围。

    A04运行方式类似、可在禁用电荷泵的情况下由5V 电源供电运行(请参阅数据表中的第11节)。 此外、INA828还有一个 VREF 引脚、用于将输出信号共模设置为 ADC 所需的任何内容。 增益电阻器 RG 允许您将放大器增益调整为 ADC 的输入范围。 同样、我认为这些选项中的任何一个都应该适合您。

    如果您正在寻找6通道同步采样 Δ-Σ ADC、也可以考虑使用 ADS131E06。 然而、此器件具有一个集成放大器、此放大器不能被旁路掉。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的建议。 为了说明、如果我将 AINCOM 引脚偏置为2.5V、 那么 VREF 引脚应该设置为0V?  此外、您是否会对可对至少6个通道进行采样的多路复用 ADC 提出建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    否、VREF 引脚仍需要有效的基准电压、否则 ADC 将无法工作。 如果使用 VREF = 2.5V、则还可以使用该电压对 AINCOM 进行偏置。

    对于6通道 ADC:您需要6个单端或差分输入吗? 您是否仍然需要每通道1kSPS? 或者采样速度是否不同?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我意识到我的问题可能有点令人困惑。 我打算问 INA828的 VREF 应设置为什么。 我需要6个单端输入。 我仍然需要每通道至少1kSPS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    感谢您的澄清。 通常、您会将 INA 上的 REF 连接到1/2 Vs、因为这会将输出共模信号置于 ADC 的1/2 Vs 电压。 但这当然取决于 INA 的输出信号。 称重传感器的输出是否可以同时摆动正极和负极(即压缩和张力)? 或者、您只是查看正方向、例如重量? 在这两种情况下、您只需要考虑 INA 的输出范围。 如果相对于 INA REF 引脚的输出为0-5V、则将 REF (和 AINCOM)连接到2.5V 是合理的。然后0-5V 的 INA 输出看起来像是到 ADC 的-2.5V 至+2.5V 输入信号。 如果 INA 输出是 其他的、请告诉我、我们可以解决这个问题。

    我们没有太多的6通道 ADC、但可以选择 ADS1256。 这是一个具有8个单端通道的24位 Δ-Σ ADC。 如果您查看此 ADC 的数据表、表14列出了每个数据速率的多路复用吞吐量。 例如、将数据速率设置为2kSPS 可提供1438SPS 的多路复用吞吐量、这意味着您将以该数据速率从每个通道获取数据(假设您的 SCLK 和主时钟速度与数据表中的值匹配、并且不包括任何外部模拟稳定)。 该器件可能是您的应用的理想选择。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将仅查看正向。 如果我将 INA REF 连接到+2.5V、因为我在 其上运行一个双电源以从0V 获得完整范围、这会影响 INA 的运行吗? 如果6通道 ADC 不多、我也会对8通道 ADC 开放。 我目前正在使用 ADS1256、但我想知道是否有新的可用选项、因为它已经存在了一段时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Esther、

    只要您在给定电源范围内遵守有关输入、输出和共模信号的 INA 数据表指南、这不应影响 INA 或 ADC 性能。

    实际上、您提到过您使用的是 ADS1256。 我们发布了该器件的下一代版本 ADS1260 (5通道)或 ADS1261 (10通道)、您可能会对此感兴趣。 ADS1261的通道比您要求的多、因此我之前没有提到过。 但是、如果您想要该系列中最新、最出色的器件、则可以选择 ADS1260 / ADS1261。 与 ADS1256相比、它们更小、成本更低、并且包含一个2.5V VREF、可用于偏置 INA 上的 REF 引脚和 ADC 上的 AINN 引脚。

    如果您对这些器件有任何疑问、请告诉我。

    布莱恩