This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:查找支持48V 输入的差动 ADC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012237/adc128d818-looking-for-differential-adc-supports-48v-input

器件型号:ADC128D818

您好、先生、

我们是否有支持差分测量和48V 输入的 ADC 解决方案?

需要 I2C 和4个通道。

无分辨率要求。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Ting、

    我们可以在 ADC 上支持的最高电压为+/-12V。  无论您选择何种器件、都需要衰减48V 电压以适应 ADC 输入范围。  如果 ADC128D818具有您所需的功能、我们可以为您提供衰减电路方面的帮助。