This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:处理器参考设计

Guru**** 2910690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4122, ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011556/ads4222-processor-reference-design

器件型号:ADS4222
主题中讨论的其他器件:ADS4122

您好!
客户需要采样65MSPS、14位、并正在寻找与处理器的接口。 我们是否有任何 Sitara 参考设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    本 TI 参考设计基于 ADS4122 (而非 ADS4222)和 AM335x、是我最了解的产品、但我们在20MSPS 范围内: https://www.ti.com/tool/TIDA-00942

    报告不会进入总体 PRU 负载、或者如果周期可提高采样率、则报告不会进入该状态。  我相信、这里不使用 LVDS DDR 输入将是限制因素。

    我正在与团队中熟悉此 TI 参考设计的人核实、如果我们有更高采样率的可用周期、我可以回答。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这就是我要寻找的东西。 如果20MSPS 是 CMOS 并行接口的限值、或者我们是否可以提高(高达65MSPS)、那将是一个有趣的问题。 还是需要 LVDS。 可能有一种 LVDS 网关/桥接器可与我们的处理器配合使用。

    此致、Holger