This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:关于选择模式。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011932/ads8168-about-select-the-mode

器件型号:ADS8168

大家好、

我的客户 希望在以1MHz 间隔切换多路复用器通道的同时捕获16位数据。
您选择哪 种更好、手动模式或动态模式?
或者、让我知道是否有更好的模式。

然后 、手动模式或 动态模式之间有何区别?
请告诉我详细信息吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我建议使用 Manuel 模式。  这为多路复用器提供了900nS 的稳定时间、为 ADC 输入提供了300nS 的稳定时间。  折衷是直到两个周期后才提供数据、但它允许使用低速放大器来驱动多路复用器输入、而不是使用动态模式来驱动多路复用器输入。

    动态模式的优势在于、数据可在下一个立即周期中使用、但多路复用器可实现稳定的总可用时间现在为300nS。

    由于客户希望以全16b 性能和1MSPS 的最大数据速率运行、因此手动模式将提供最佳性能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用