This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:连续数据读取和校准

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009891/ads1292recg-fe-continuous-data-reading-and-calibration

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292

我们将 ads1292R IC 与 Snapdragon 处理器连接、用于 ECG 应用。 我们已经编写了驱动程序和应用程序来获取两个通道数据。 我们使用所有默认芯片配置在中断上读取数据。

对于通道1数据、我们将获得连续更改的值;对于通道2数据、我们仅在将手指放在 PCB 电极上时才会获得更改的值。

我有以下与 ADS1292R 芯片功能相关的问题。

  1. 特定通道是否有任何特定用途或应用?
  2. 从器件获取原始数据后、是否需要在代码中应用任何算法来计算 ECG 值? 因为我们不会获得像实际 ECG 这样的图形。
  3. 请分享是否有任何用于校准传感器的特定指南。

附加我们的设计图片。 如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    欢迎来到 E2E 论坛!!! 感谢您的发帖、请参阅下面我的评论。

     1.特定通道是否有任何特定用途或应用?

    原理图显示 CH1设置为呼吸阻抗测量、而 CH2设置为 ECG 信号。 请参阅数据表的应用部分(第9.2节)、了解 ADS1292R 用于采集 ECG 信号并结合呼吸阻抗测量的典型应用。

    2.从器件获取原始数据后、是否需要在代码中应用任何算法来计算 ECG 值? 因为我们不会获得像实际 ECG 这样的图形。

    您可以应用额外的数字滤波器或算法来进一步处理采集的 ECG 信号、以改善基线漂移、电力线噪声等 使用 RLD 将提高应用中 ECG 信号的质量。 有关使用 RLD 改善 CMRR 的更多信息、请参阅此应用手册(SBAA188)。

    3.如果有任何特定的传感器校准指南,请分享。

    在采集 ECG 信号时、无需校准 ADS。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只想测量通道2、因为我们对 ECG 感兴趣。

    每当我将 两个手指放在两个电极上时、我们都不会获得更新的读数。  我更改了 SPS 和增益这两个值、但仍然没有在这里获得更新的结果。

    当我只使用一个电极、并且只在该电极上放置手指时、我此时会获得更改后的数据。 它是否仅使用一个电极测量正确的 ECG 值?   

    我们不在 AVDD 上提供3.3V 电压。 对于 AVDD 和 DVDD、我们都提供1.8V 电源。 它是否会影响性能?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何维杰

    对于单导联 ECG 应用(导联 I = LA - RA)、您将需要 RA 和 LA 电极。 ADS1292的最小模拟电源(AVDD - AVSS)为2.7V。 有关器件的建议运行条件、请参阅数据表。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在 AVDD 上提供了3.3V 电压、并使用两个手指再次检查。

    结果相同。 ECG 通道数据没有变化。 有时它会发生变化、大多数情况下它不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    可能有很多因素导致了问题。 我建议分步调试该问题。 有关 器件设置和操作的其他资源、请查看 ADS129x 生物电势常见问题解答。 确保器件寄存器的读/写功能和信号链数据采集工作正常。 如果您可以首先使用患者模拟器验证设计、这也很有用。  E2E 上提供了大量有用的资源、只需在论坛上进行简单搜索即可。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我正在调试 ECG 值更改问题。

    通道2的增益为2的250SPS 值可提供比其他值更好的结果。
    当我将样本增加250个以上时、驱动程序会漏掉一些中断、比如说它处理4个中断并覆盖第5个中断。 因此、它将错过每5个采样数据。

    我将向您发送驱动程序。 您能否检查是否有任何优化中断处理的方法。 因此、我们不会错过任何样片。

    e2e.ti.com/.../6622.ads1292.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    抱歉、我无法支持 Linux 驱动程序的开发和调试。 如有任何建议、请联系 Linux 社区。

    谢谢

    -TC