This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:-

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8556, ADS8586S, SN74LVC1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010762/ads8556--

器件型号:ADS8556
主题中讨论的其他器件: ADS8586SSN74LVC1G32

您好!

我能否查看 ADS8556的原理图。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、

    如果我的理解正确、您希望我们查看您的原理图。 如果是、如果您不在 E2E 论坛上分享、请通过私人邮件将其发送给我。 此外、您能否告诉我您对 ADC 的要求? 我正在考虑 具有 更多优势的 ADS8586S 是否能够满足这些要求。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、

    我已收到您的原理图、下面是我的反馈:

    ADS8556是一款开关电容器输入结构 ADC、通常需要一个高带宽放大器来驱动和稳定信号、此外、前端电阻器和电容器对于实现数据表中指定的性能也很重要。 有关详细信息、请参阅高精度实验室 ADC -输入驱动器设计的视频。 ADS8586s 集成了具有高输入阻抗的模拟前端(AFE)、通常无需驱动放大器、如果设计中可接受该 ADC 的内部24kHz 或16kHz BW LPF、则可考虑使用该 ADC。

    2、REFEN (引脚63)连接到 GND、这表示在硬件和串行模式下、内部基准被禁用、REFIO 上预计会有一个外部电压基准。 但是、您没有设计外部电压基准。

    BUSY/INT 是来自 ADS8556的输出信号、您将来自两个 ADS8556的 BUSY/INT 信号连接在一起、即使使用了两个二极管也不实用、尤其是当两个信号都可用时。 您可以使用单个2输入正或门(例如 SN74LVC1G32)来监控来自两个 ADS8556 ADC 的两个忙信号。 无需 R8下拉电阻器。

    4.可在复位信号上使用下拉电阻器。

    如果两个 CONVST 信号产生任何影响、每个 ADC 的 R7均可替换为两个小值电阻器(49.9欧姆)。

    6. 我想您在 AGND 和 DGND 之间使用一个短连接来实现您的实际数字接地(GND)。 在一个电路板中设计多个 ADC 时、要实现良好的分离接地性能并不容易。 所有 AGND 和 GND 引脚均可使用实心接地层。

    如果您有疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔