This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5540:ESD HBM 和 CDM

Guru**** 2552150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011623/tlc5540-esd-hbm-and-cdm

器件型号:TLC5540

大家好、

我们的客户正在寻找  TLC5540IPW 的 ESD HBM 和 CDM 分类。 我们有这些信息吗?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们可以在这个旧器件上找到以下内容:

    HIJREL.98.TLV.11002             1998 HIJI 质量数据   、通过2kV HBM (经过最高级别测试)  

    MSPREL.98.TLV5540.12001  1998 Dal qual 数据   通过1kV CDM 时失败

    此致、

    Jim