This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:使用的 ADC 模型

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM, ADC3644, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1011370/adc3643evm-adc-model-used

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3644ADC3643

您好!

根据 ADC3643EVM 板的原理图(sbar014a.zip)、使用了 ADC3644。

我找不到此类 ADC 的数据表。  此 ADC3644是安装在电路板上的实际组件吗?

如果是、您能否提供数据表?

谢谢、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    对这种混乱表示歉意。 ADC3644系列(引脚对引脚兼容)包含不同的速度等级(例如65MSPS 的 ADC3643)、是该系列的主要产品。 请放心、ADC3643 IC 位于 PCB 上。 该系列中的所有器件都共享相同的评估 PCB、该原理图的下一个修订版在原理图上提供了正确的器件型号。

    ADC3644尚未发布(今年晚些时候)、但与发布 的 ADC3664非常相似 (主要区别在于 ADC3644将具有 CMOS 数据接口)。

     如果您对 ADC3644有任何疑问、请通过 d-brock@ti.com 联系我。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的回答。  一切都很清晰!

    此致、

     Miguel